DOCA0257FR-01

LTMTCUF Control Operator Unit

Le LTMTCUF control operator unit est une interface homme-machine (HMI) qui permet la configuration, la surveillance et le contrôle du LTMT main unit, dans le cadre du TeSys Tera Motor Management System

Pour plus d’informations sur l’installation de LTMTCUF control operator unit, consultez TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de LTMTCUF control operator unit, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Description de la face avant

La LTMTCUF control operator unit face avant comprend les éléments suivants :

A

Écran LCD

B

Touches de navigation contextuelles

C

Face avant RJ45 pour connexion avec un PC (couverte)

D

Interface de commande locale, comprenant cinq touches de commande et quatre voyants LED

Description de la face arrière

La face arrière de LTMTCUF control operator unit est représentée dans le schéma suivant :

A

Face arrière RJ45

Voyant d’état

Dans le schéma ci-dessous, les quatre voyants de contrôle sont libellés A–D :

Le tableau suivant décrit chacun des quatre voyants :

Voyant

Statut

Description

A

Statut marche/arrêt du moteur

SORTIE CONTACTEUR 1 active

B

SORTIE CONTACTEUR 2 active

C

Statut du mode actif

La source de contrôle active est la source Distant

D

La source de contrôle active est la source Local (Local1, Local2 et Local3)

Pour plus d’informations, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Touches de commande

L’interface de commande locale se compose de cinq touches de commande.

Légende

Description

Run 1

Touches de commande du moteur

Run 2

Stop

Local/Remote

Sélection de la source de contrôle active

Trip/Reset

Réinitialisation du déclenchement

Pour plus d’informations, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.