DOCA0257FR-01

Paramètre de fonction

Le paramètre de fonction de chaque protection peut être réglé séparément pour définir l’action de la fonction de protection sur le système.

Valeur du paramètre de fonction

Description

Disable

La fonction de protection est désactivée.

Alarm

La fonction de protection est utilisée pour signaler les conditions d’alarme.

L’alarme n’est pas verrouillée et est automatiquement réinitialisée lorsque les conditions d’alarme ont disparu.

Alarm + Trip

La fonction de protection est utilisée pour signaler les conditions d’alarme et pour arrêter le moteur dans les conditions de déclenchement.

Trip

La fonction de protection est utilisée pour arrêter le moteur dans les conditions de déclenchement. Les conditions de déclenchement sont définies dans la description de chaque fonction de protection.

Le déclenchement est verrouillé et doit être réinitialisé en fonction du mode de réinitialisation défini pour la fonction de protection.

Détection d’alarme

LTMT main unit détecte l’alarme dans les 30 ms suivant le dépassement du seuil d’alarme par la valeur du paramètre.

Détection de l’activation et du déclenchement

LTMT main unit détecte :

  • L’activation, dans les 75 ms après que la valeur du paramètre a dépassé le seuil d’activation.

  • Déclenchement, après que la valeur du paramètre a dépassé le seuil d’activation et reste supérieure à ce seuil pendant la temporisation configurée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.