DOCA0257FR-01

Rotor calé

Description

Le Stall Rotor se produit lorsque le moteur est en état de marche et est dû à une surcharge ou à un blocage de la charge. La fonction de protection contre leStall Rotor n’est active que lorsque le moteur est à l’état Run.

La fonction de protection contre le Stall Rotor génère les signaux suivants :

  • Alarme : Tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme pendant l’état de marche du moteur.

  • Déclenchement : Tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’activation pendant la temporisation spécifiée pendant l’état de marche du moteur.

Réglage des paramètres

La fonction de protection contre leStall Rotor dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.