DOCA0257FR-01

Modes de réinitialisation

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
  • Une commande de réinitialisation redémarrera immédiatement le moteur si celui-ci LTMT main unit fonctionne en mode maintenu et que l’entrée de démarrage correspondante est activée.
  • Le fonctionnement de l’équipement doit être conforme aux réglementations et codes nationaux et locaux en matière de sécurité.
  • Seul un personnel électrique qualifié doit utiliser cet équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le mode de réinitialisation de chaque fonction de protection peut être défini séparément. Le mode de réinitialisation définit la possibilité de réinitialisation de la fonction de protection une fois déclenchée. Les différents modes de réinitialisation peuvent être définis pour la même fonction de protection.

Mode de réinitialisation

Description

Auto

Pour la protection contre les surcharges thermiques, le déclenchement se réinitialise automatiquement dès que la mémoire thermique chute en dessous du niveau de réinitialisation thermique.

Pour les autres protections, le déclenchement se réinitialise automatiquement, si l’activation est réinitialisée et après l’expiration du délai de réinitialisation automatique.

Reset Key

La réinitialisation du déclenchement est possible à travers le bouton Reset LTMTCUF control operator unit ou sur le bouton Reset sur LTMT main unit ou la réinitialisation du déclenchement dans la section du panneau de commande DTM.

DI

La réinitialisation du déclenchement est possible via une entrée numérique. L’une des entrées numériques doit être configurée comme signal de réinitialisation du déclenchement.

Communication

La réinitialisation du déclenchement est possible à partir de l’automate ou du DCS via le réseau de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.