DOCA0257FR-01

Entrées numériques

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE LA MACHINE
  • La modification des paramètres DI peut provoquer un court-circuit ou une mise sous tension de la charge.
  • Vérifiez si le câblage approprié est effectué conformément aux paramètres DI.
  • Assurez-vous que l’alimentation triphasée est coupée lors du changement des paramètres DI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

TeSys Tera system prend en charge au maximum 24 entrées numériques :

  • Quatre entrées numériques sur LTMT main units.

  • Jusqu’à 20 entrées numériques avec LTMT expansion modules.

Configuration des entrées

La configuration des entrées numériques peut être exécutée par l’intermédiaire de l’une des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Chaque entrée numérique possède les paramètres suivants :

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

Les entrées numériques sont définies par défaut en fonction du type de démarreur moteur sélectionné.

Type d’entrée

Les paramètres Type actif et Temps de validation (t) définissent la manière dont les informations physiques connectées à l’entrée (A) sont converties dans les informations d’entrée numérique (B) traitées par LTMT main unit.


Entrées hautes actives

Entrées basses actives

NOTE: Le temps de réinitialisation DI est de 30 ms.

Attribution des entrées

Source d’entrée

Description

Other

Ne pas utiliser, réservé pour une future fonction programmable.

Trip Reset DI

Permet de configurer l’entrée numérique pour la réinitialisation du déclenchement.

Breaker Close DI

Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application. Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur.

Breaker Open DI

Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application. Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur.

Local-START> DI

Commande de marche avant locale.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Local-START>> DI

Commande de marche avant locale (vitesse rapide).

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Local-STOP DI

Commande d’arrêt locale.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Local-START< DI

Commande de marche arrière locale.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Local-START<< DI

Commande de marche arrière locale (vitesse rapide).

Utilisée par le module du démarreur selon le type de démarreur sélectionné.

Remote-START> DI

Commande de marche avant distante.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Remote-START>> DI

Commande de marche avant distante (vitesse rapide).

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Remote-STOP DI

Commande d’arrêt à distance.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Remote-START< DI

Commande de marche arrière distante.

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Remote-START<< DI

Commande de marche arrière distante (vitesse rapide).

Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné.

Interlock 1

Il est possible de configurer jusqu’à 12 entrées numériques comme interverrouillages.

Ces entrées d’interverrouillage sont utilisées par :

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application.

Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur.

Run DI

Utilisé par la logique du démarreur moteur pour vérifier le retour contacteur/RUN.

Block Input

Utilisée pour la coordination. Si l’entrée de bloc est présente, TeSys Tera system bloque la sortie de déclenchement.

Logic test DI

Utilisée pour exécuter les tests logiques.

Mode selection 1

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement : Local 1, Local 2 , Local 3 ou Distant.

Mode selection 2

Forced start

Utilisé par la fonction de démarrage forcé.

Forced stop

Utilisé par la logique du démarreur moteur comme arrêt forcé.

Self test without trip

Utilisé par la fonction de test.

Self test with trip

Utilisé par la fonction de test.

Aucun

_

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.