DOCA0257FR-01

Déclenchement terre calculé

Description

Le courant de terre est un courant déséquilibré circulant à travers le neutre du système triphasé. Dans des conditions normales, le courant de terre est négligeable ou nul. Il n’est présent que lorsqu’un déplacement au sol a lieu.

DANGER
DÉTECTION DES DÉCLENCHEMENTS INAPPROPRIÉS
  • La fonction de protection contre le Calculated Ground Trip ne protègera pas les personnes contre les dommages causés par le courant de terre.
  • Le réglage de prise Calculated Ground Trip doit être défini afin de protéger le moteur et les équipements associés.
  • Calculated Ground Trip Les paramètres doivent être conformes aux réglementations et codes de sécurité nationaux et locaux.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le courant de terre est calculé en interne par LTMTCT/LTMTCTV sensor module. La fonction de protection contre Calculated Ground Trip génère les signaux suivants :

  • Alarme : le courant de terre calculé est supérieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement : Le courant de terre calculé dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.

La fonction de protection peut être désactivée lorsque le moteur est à l’état de démarrage afin d’éviter les déclenchements intempestifs.

Il est recommandé d’utiliser les éléments suivants pour la protection contre le Calculated Ground Trip :

  • IFLCmin = 0,3 A dans 0,3-3 A (de même pour 25 A et 100 A).

  • Seuil minimal de déclenchement au sol = 50 % de 0,3 A = 0,15 A.

NOTE:
  • Si vous maintenez le réglage de protection en dessous de 50% de IFLCmin, utilisez alors le déclenchement au sol mesuré avec CBCT.

  • La protection contre Calculated Ground Trip n’est pas applicable en mode monophasé.

  • L’hystérésis ne s’applique pas au courant de terre calculé en réglant moins de 10% du FLC.

Réglage des paramètres

La fonction de protection contre Calculated Ground Trip dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.