DOCA0257FR-01

Surintensité inverse normale

Description

Le TeSys Tera system fournit la fonction Normal Inverse Overcurrent (CEI classe A – Inverse standard).

Le temps de déclenchement du Normal Inverse Overcurrent est donnée par la formule suivante :

Où :

  • T = Temps de déclenchement

  • TMS = Multiplicateur de temps

  • k et α sont des constantes de type courbe. Pour une courbe inverse standard, k = 0,140 et α = 0,020

  • I = Courant réel

  • Ip = Paramètre de courant d’activation

La fonction de protection Normal Inverse Overcurrent génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement : L’un des courants triphasés du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant la durée dérivée de la courbe de classe A de la CEI et du réglage du délai (TMS).

Réglage des paramètres

La fonction de protection Normal Inverse Overcurrent dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.