DOCA0257FR-01

Rotor verrouillé

Description

La fonction de protection Locked Rotor protège le moteur lors du démarrage. Le Locked Rotor est principalement dû à une charge excessive ou à une connexion incorrecte entre le rotor et l’arbre. La fonction de protection Locked Rotor n’est active que pendant la phase de démarrage du moteur.

La fonction de protection Locked Rotor génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme pendant le démarrage du moteur.

  • Déclenchement : L’un des courants de phase du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié au démarrage du moteur.

Réglage des paramètres

La fonction de protection de rotor verrouillé dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.