DOCA0257FR-01

Mesure de température

TeSys Tera system prend en charge au maximum 1 entrée de température pour LTMT main unit.

Température mesurée par l’unité principale LTMT

L’entrée de température LTMT main unit peut être connectée à un capteur de température à 2 fils.

Parmi les types de capteurs de température existants, il est possible d'utiliser l’un des capteurs suivants :

  • PT100

  • PTC (binaire)

Caractéristique

Capteur de température PT100

Capteur de température PTC binaire

Plage

25 à 100 °C

2700 à 4000 Ω

Résolution

0,1 °C

1 Ω

Intervalle d’actualisation

500 ms

500 ms

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.