DOCA0257FR-01

Inversion de phase de courant

Description

La fonction de protection contre le Current Phase Reversal aide à identifier les erreurs de câblage des moteurs triphasés.

La fonction de protection contre le Current Phase Reversal génère les signaux suivants :

  • Alarme: si la séquence de phase de courant détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase.

  • Déclenchement: si la séquence de phase de courant détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase pendant la temporisation spécifiée.

NOTE: Current Phase Reversal n’est pas applicable en mode monophasé.

Paramétrage

La fonction de protection contre le Current Phase Reversal dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.