DOCA0257FR-01

Auto-diagnostic du système

Description

LTMT main unit exécute une série d’auto-tests pour surveiller :

  • Fonctionnement interne correct de LTMT main unit.

  • Fonctionnement correct des modules connectés à LTMT main unit.

  • Communication avec les modules connectés à LTMT main unit.

Les erreurs internes de l’équipement détectées par les auto-tests sont accessibles à partir de LTMT main unit à l’aide des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM et équipé d’une fonctionnalité de serveur web standard.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Les 20 dernières erreurs internes de l’équipement détectées sont enregistrées par LTMT main unit. Reportez-vous à Enregistrements internes de l’équipement.

En cas de détection d’une erreur interne de l’équipement, reportez-vous à la section Résolution des problèmes dans TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Erreur Interne de l’équipement détectée

Le moteur ou l’élément chauffant est arrêté ou inhibé par la logique du démarreur du moteur lorsque l’erreur interne de l’équipement suivante est détectée :

  • Erreur de communication du module capteur détectée.

  • LTMT expansion module erreur de communication détectée.

  • Erreur détectée lors de l’ LTMT expansion module initialisation.

  • Erreur de configuration détectée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.