DOCA0221ZH-00

固定连接

如果使用接线片或接线排根据 Schneider Electric 的说明进行连接(紧固扭矩、8.8 级钢五金件以及触点垫片),则不需要特别维护。

否则,应定期检查温升点(铜或锡的变色点),拆除连接,清洁并刮擦触点表面。然后使用新的五金件重新连接。

检查端子。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?