DOCA0221ZH-00

标准最终用户预防性维护计划(每 2 年一次)

一般预防性维护操作,如一般调整、故障排除和诊断、通过更换组件或功能部件进行的维修、小型机械维修,由具备相应资质的客户技术人员使用制造商维护说明中指定的工具和测量/调整设备来执行。

部件

程序标题

工具

    1 2 3 4

5*

机构

检查机构的总体状况。

螺丝刀

控制附件(电动设备)

检查 0.85 Un 下控制附件 XF 的合闸操作。

外部电源

检查 0.70 Un 下控制附件 MX 的分闸操作。

外部电源

检查在 0.35 至 0.70 Un 之间控制附件 MN/MNR 的操作

外部电源

检查 0.35 和 0.70 Un 下 MNR 设备的延迟。

外部电源

检查 MX 脱扣时间。

测试器

抽架(可选)

清除灰尘并润滑抽架。

Mobilith SHC100

润滑退出触点组(腐蚀性环境中的特殊要求)。

Mobilith SHC100

电源连接

检查连接处,如有松脱,请拧紧。

仅在目检发现有过热迹象之后执行

测力曲柄

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?