DOCA0221ZH-00

摇入设备

步骤

操作

1

使设备分闸(在任何情况下,设备在连接期间都会自动分闸)。

2

将设备置于导轨上。

3

确认设备靠在全部四个支架上。

4

将设备推入抽架,注意不要推到脱扣单元。

注: 如果无法将设备插入抽架中,则检查抽架上的失配保护是否与设备上的失配保护一致。

5

将导轨完全推入。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?