DOCA0221ZH-00

固定式 ComPacT NS1600b-3200 描述

设备描述

  1. 灭弧栅

  2. 前盖

  3. 铭牌

  4. 用将于拨动手柄锁定在 ON 和 OFF 位置的固定式挂锁装置(可选)

  5. 用于将拨动手柄锁定在 OFF 位置的可移除式挂锁装置(可选)

  6. 拨动手柄

  7. Push-to-trip 按钮

  8. MicroLogic 脱扣单元上的二维码

  9. MicroLogic 脱扣单元

有关固定式 ComPacT NS1600b-3200 设备的详细安装说明,请参见 JYT6180203 ComPacT NS1600b-3200 - 固定式断路器或隔离开关 - 说明书

设备附件

  1. BCM ULP 通讯模块

  2. 控制辅助端子

  3. OF1 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  4. OF2 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  5. OF3 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  6. SD 脱扣指示辅助装置(有线或无线)

  7. MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈

  8. SDE 故障脱扣指示辅助装置(有线或无线)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?