DOCA0221ZH-00

抽出式 ComPacT NS630b-1600 描述

抽出式设备运动件描述

  1. 安装侧板

  2. 搬运扶手

  3. 灭弧栅

  4. MicroLogic 脱扣单元

  5. 前盖

  6. 铭牌

  7. 用将于拨动手柄锁定在 ON 和 OFF 位置的固定式挂锁装置(可选)

  8. 用于将拨动手柄锁定在 OFF 位置的可移除式挂锁装置(可选)

  9. 拨动手柄延长件(可选)

  10. 拨动手柄

  11. 设备额定值

  12. Push-to-trip 按钮

  13. MicroLogic 脱扣单元上的二维码

有关抽出式 ComPacT NS630b-1600 设备的详细安装说明,请参见 JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - 抽出式断路器或隔离开关 - 说明书

抽出式设备附件

  1. 失配保护

  2. BCM ULP 通讯模块

  3. 可拆卸触点模块

  4. OF1 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  5. OF2 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  6. OF3 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  7. SD 脱扣指示辅助装置(有线或无线)

  8. MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈

  9. SDE 故障脱扣指示辅助装置(有线或无线)

抽架

  1. 搬运扶手

  2. 灭弧栅盖

  3. 用于附件的端子块

  4. 端子块铭牌

  5. 用挂锁锁定抽架

  6. 运动件位置指示(连接、测试或退出)

  7. 摇进摇出手柄插孔

  8. 位置释放按钮

  9. 摇进摇出手柄储存仓

  10. 摇进摇出手柄

  11. 抽出式把手

  12. 延伸导轨

  13. 顶部安全挡板

  14. 底部安全挡板

抽架附件

  1. 门联锁装置

  2. 失配保护

  3. 抽出式设备位置触点

  4. 用于选配件的端子块

  5. 抽架钥匙锁

  6. 开门进退联锁装置

  7. 辅助端子屏罩

抽架端子块

抽架端子块分配

下表介绍用于抽出式断路器和隔离开关的端子块的分配:

  • 只有在设备中安装了相关选配附件时,抽架才随附有选配端子块。

  • N/A 表示端子块和相关选配附件与设备不兼容。

端子块

标识

描述

断路器

隔离开关

A

CD1-CD2

2 个 CD 退出位置触点

选配

选配

B

Com

BCM ULP 通讯模块用的端子块

选配

N/A

UC1

区域选择联锁装置 (ZSI)、用于接地泄漏保护的矩形互感器、或者 MDGF 模块输入

  • 标配有 MicroLogic A/E/P 脱扣单元

  • N/A(配备有无测量功能的 MicroLogic 脱扣单元)

N/A

UC2

中性线外部互感器、用于接地泄漏保护的矩形互感器、或者 MDGF 模块输入

N/A

UC3

外部 24 Vdc 电源和外部电压

N/A

CAF1-CAF2

预合触点

N/A

N/A

SDE

SDE 故障脱扣指示触点

选配

N/A

MN/MX

MN 欠压线圈

或者 MX 分闸线圈

选配

选配

MT1

电气合闸指令

N/A

N/A

MT2

电气分闸指令

N/A

N/A

SD

脱扣指示触点

选配

选配

CAO1–CAO2

预分触点

N/A

N/A

OF1-OF3

3 个 OF 指示触点

选配

选配

C

CE1–CE3

3 个 CE 连接位置触点

选配

选配

CT1

1 个 CT 测试位置触点

选配

选配

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?