DOCA0221ZH-00

电气辅助装置概述

ComPacT NS630b-1600 3P/4P 断路器上的用于电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。有关更多信息,请参阅 LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue

电气辅助装置 OF1OF2OF3SDSDE 可以是:

有关MN 和 MX 脱扣线圈的说明,请参见相关主题

ComPacT NS1600b-3200 3P/4P 断路器上的用于电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。有关更多信息,请参阅 LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue

电气辅助装置 OF1OF2OF3SDSDE 可以是:

有关MN 和 MX 脱扣线圈的说明,请参见相关主题

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?