DOCA0221ZH-00

电磁干扰

ComPacT NS 设备受到保护,以防:

  • 由产生电磁干扰的设备引起的过压。

  • 由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统故障)引起的过压。

  • 受到发射无线电波的设备(例如,无线电设备、步话机、雷达)影响。

  • 用户产生的静电放电。

ComPacT NS 设备顺利通过了以下国际标准定义的电磁兼容性 (EMC) 测试:

  • IEC 60947-2 附录 F

  • IEC 60947-2 附录 B(具有接地漏电保护功能的脱扣单元)

上述测试有助于确保:

  • 不会发生意外脱扣。

  • 符合脱扣次数规定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?