DOCA0221ZH-00

正常条件

预防性维护计划表中介绍了每一年、两年或五年必须对 ComPacT NS 子组件执行的维护计划以及代理服务商方面的能力等级要求:

在每五年结束时,必须系统性地重复维护计划。

这些维护操作适用于下述正常工作和环境条件。

正常工作和环境条件

温度

配电盘外的年平均温度 <25 °C (77 °F)(Ti*

工作负载

< In 的 80%(全天运行 24 小时)

谐波

每相的谐波电流 < In 的 30%

相对湿度

< 70%

腐蚀性气氛

设备安装在 3C13C2 (IEC 60721-3-3) 类环境中

含盐环境

无盐雾

灰尘

低水平

设备安装在配有过滤器的配电盘或者通风良好的 IP54 机柜中

振动

永久振动 < 0.2 g (0,007 oz)

若超过上述限值,设备可能会加速老化,并可能迅速产生故障。因此,必须以较短的时间间隔执行定期检查。另一方面,在为改善工作和环境条件而采取了专门的措施时,预防性维护操作的执行频率可降低。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?