DOCA0221ZH-00

B: 检查配电盘

检查设备安装是否符合以下要求:

  • 安装在清洁环境中,其中不存在因设备组装所留下的任何废物(例如,接线、工具、刨花、金属颗粒)。

  • 安装在通风良好的配电盘中(通风格栅畅通)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?