DOCA0221ZH-00

基本最终用户预防性维护计划(每年)

小型预防性维护操作,如润滑和运行检查,以及通过某些组件的标准更换而进行的维修,由经认证的客户员工根据制造商维护说明开展。

部件

程序标题

工具

1 2 3 4

5*

设备

检查设备的总体状况(锁盖、外壳、抽架、连接件、端子屏罩)。

机构

手动使设备分闸/合闸。

检查设备极点的合闸是否彻底。

检查设备操作次数。

操作计数器

断路单元

检查过滤器的清洁度。

控制附件(电动设备)

检查辅助接线和绝缘。

设备锁

打开和锁上设备上的钥匙锁。

打开和锁上设备上的挂锁系统。

抽架(可选)

将设备从抽架中拆除,然后再将其放回。

检查位置触点 (CE、CT、CD) 的操作。

检查安全挡板的操作。

抽架锁(可选)

打开和锁上抽架上的钥匙锁。

操作挂锁系统。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?