恶劣的条件并且设备未安装在配电盘中
如果存在下列任何一种情况,预防性维护的周期必须缩短一半。
恶劣的工作和环境条件 |
|
---|---|
温度(年平均值) |
配电盘周围的年平均温度:35 °C 至 45°C(95 °F 至 113 °F)(Ti*) |
工作负载 |
> In 的 80%(全天运行 8 小时或 24 小时) |
相对湿度 |
> 80% |
腐蚀性气氛 |
设备安装在 3C3 或 3C4 类环境中,却未采取任何特定保护措施 |
含盐环境 |
安装位置距离海边和设备不到 10 公里,且未采取任何特定保护措施 |
灰尘 |
High level 设备未安装在配有过滤器的机箱或者通风良好的 IP54 机柜中 |
振动 |
0.2 g (0.007 oz) 至 0.5 g (0.018 oz) 的连续振动 |
取决于条件的示例:
-
正常条件下:储能时间检查 = 每 2 年
-
恶劣条件下:储能时间检查 = 0.5 x 2 = 1(每年)