DOCA0221ZH-00

辅助接线

辅助接线用于传输以下信息:

  • 设备控制指令

  • 状态信息

连接不正确或绝缘受损时,可能导致设备意外分闸或不动作。必须定期检查并根据需要更换辅助接线,尤其是在振动、环境温度高或腐蚀性气氛中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?