DOCA0221ZH-00

极端大气条件

ComPacT NS 设备已成功通过以下标准针对极端大气条件定义的测试:

  • IEC 60068-2-1:-55° C (-67°F) 下的干冷测试

  • IEC 60068-2-2:+85 °C (185 °F) 下的干热测试

  • IEC 60068-2-30:湿热测试(温度 +55 °C (-67 °F),相对湿度 95%)

  • IEC 60068-2-52 2 级:盐雾测试

ComPacT NS 设备能够在 IEC 60947-1 标准定义的工业环境(污染等级达到 3 级)中工作。

但建议检查设备是否安装没有过多灰尘且经适当冷却的配电盘中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?