DOCA0221ZH-00

D: 机械设备检查

  • 检查以下主体部件(有关更多信息,请参见相关主题):

    • 外壳

    • 灭弧栅过滤器

    • 主触点

  • 检查配电盘中设备的安装和机械强度以及电源连接的安装和机械强度。

  • 检查设备上的以下辅助装置和附件的安装和机械强度:

    • 安装附件(例如,端子屏罩、锁盖)

    • 辅助电路连接(有关更多信息,请参见相关主题

    • 抽架及其滑动连接(有关更多信息,请参见相关主题

    • 端子块

    • 电气辅助装置

  • 检查电源接头是否拧紧并拧紧任何松脱的接头(有关更多信息,请参见相关主题)。

  • 检查灭弧栅过滤器(有关更多信息,请参见相关主题)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?