DOCA0221ZH-00

设备标识

铭牌

  1. 性能级别

  2. ComPacT NS 类型和额定电流

  3. Ui:额定绝缘电压

  4. Ue:额定工作电压

  5. Icw:额定瞬时耐受电流

  6. 频率

  7. 标准

  8. 设备类型:断路器或隔离开关

  9. Uimp:额定冲击耐受电压

  10. Ics:额定工作短路分断能力

  11. Icu:额定极限短路分断能力

  12. 根据 IEC 60947-2 的选型分类

二维码

在智能手机运行二维码读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MicroLogic 脱扣单元正面的二维码时,会显示 Go2SE 登录页。登录页显示了一些设备相关信息,以及菜单列表(请参见相关主题)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?