DOCA0221ZH-00

摇入设备

抽出式设备位置

位于正面的指示器指示设备在抽架中的位置。

  • 连接位置

  • 测试位置

  • 退出位置

先决条件

如要连接和断开设备:

  • 必须使用摇进摇出手柄

  • 必须禁用所有抽架锁定功能(请参见相关主题)。抽架锁定系统、挂锁和摇进摇出联锁装置会禁止使用摇进摇出手柄。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?