DOCA0221ZH-00

环境温度

环境温度指的是紧挨断路器周围的空气温度。

  • 工作温度

    • -5°C 至 +70 °C(23 °F 至 158 °F):正常工作温度

    • 降至 -35 °C(-31 °F):设备合闸

  • 储存温度

    • -40 °C 至 +85 °C(-40 °F 至185 °F):ComPacT NS630-3200 断路器,不带 MicroLogic 脱扣单元

      ComPacT NS630–1600b 隔离开关
    • -25 °C 至 +85 °C(-13 °F 至 185 °F):ComPacT NS 断路器,带 MicroLogic 脱扣单元

      ComPacT NS1600b-3200 隔离开关
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?