DOCA0221ZH-00

润滑

不得使用过多润滑脂。否则,多余的润滑脂会与灰尘混合在一起,从而可能影响机构操作。

在清洁了某些机械部件后,必须根据维护规程所述开展润滑。只能使用 Schneider Electric 推荐的润滑脂。

不得润滑主触点。

在正常工作条件下,不需要润滑极操作机构(其润滑为持续整个寿命期的一次性润滑)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?