DOCA0221ZH-00

电源连接

警告
设备损坏和热失控危险
在进行连接时,不得将不同材料混接(例如,铜材和铝材混接)。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

配电盘中各配电系统(母排、电缆)与开关设备之间的电源连接是主要的热损失源。

若紧固不当,可能导致热耗散,进而损坏设备或电缆绝缘,并且可能导致短路乃至火灾。造成损坏的原因,通常是因为在配电盘组装期间没有遵循安装要求。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?