DOCA0221ZH-00

锁定安全挡板

下图显示了在抽架内对每个挡板使用一个或两个挂锁(锁扣直径 5-8 毫米(0.2-0.3 英寸))的四种锁定可能性。

顶部和底部挡板都未锁定。

顶部挡板未锁定。
底部挡板锁定。

顶部挡板锁定。
底部板未锁定。

顶部和底部挡板都锁定。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201011AA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?