DOCA0221ZH-00

A: 绝缘和介电强度测试

小心
设备损坏风险
只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和耐压强度测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

绝缘和介电强度测试在交付开关柜之前进行。这些测试遵循目前适用的标准。

在进行测试之前,必须:

  • 断开设备的所有电气辅助装置(MXMN)。

  • 拆除 MicroLogic 脱扣单元上的长延时额定插头。

拆除额定插头后,将断开电压测量输入。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?