DOCA0221ZH-00

固定式 ComPacT NS630b-1600 描述

固定式设备描述

  1. 灭弧栅

  2. MicroLogic 脱扣单元

  3. 前盖

  4. 铭牌

  5. 用将于拨动手柄锁定在 ON 和 OFF 位置的固定式挂锁装置(可选)

  6. 用于将拨动手柄锁定在 OFF 位置的可移除式挂锁装置(可选)

  7. 拨动手柄延长件(可选)

  8. 拨动手柄

  9. 设备额定值

  10. Push-to-trip 按钮

  11. MicroLogic 脱扣单元上的二维码

有关固定式 ComPacT NS630b-1600 设备的详细安装说明,请参见 JYT6180003 ComPacT NS630b-1600 - 固定式断路器或隔离开关 - 说明书

固定式设备附件

  1. 水平安装支架

  2. 搬运扶手

  3. BCM ULP 通讯模块

  4. 控制辅助端子

  5. OF1 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  6. OF2 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  7. OF3 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  8. SD 脱扣指示辅助装置(有线或无线)

  9. MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈

  10. SDE 故障脱扣指示辅助装置(有线或无线)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?