DOCA0221ZH-00

区域选择联锁

工作原理

区域选择联锁用于通过缩短清除故障所需的时间来减少施加在设备上的电动力,同时保持不同设备之间的分时保护。

如上图所示,导线与配有 MicroLogic A/E/P 脱扣单元的多个断路器互连。

检测故障的脱扣单元向上游发送信号,并检查来自下游的信号。如果有来自下游的信号,该断路器在其脱扣延迟的完整周期内保持合闸。如果没有来自下游的信号,该断路器立即分闸,不考虑脱扣延迟设置。

  • 故障 1:

    仅断路器 A 检测到故障。由于没有收到来自下游的信号,它会立即分闸,不考虑其脱扣延迟(设定为 0.3 秒)。

  • 故障 2:

    断路器 A 和 B 检测到故障。断路器 A 收到来自 B 的信号,并在其脱扣延迟(设定为 0.3 秒)的整段时间内保持合闸状态。断路器 B 未收到来自下游的信号并立即分闸,不考虑其脱扣延迟(设定为 0.2 秒)。

接线

  • 最大阻抗:2.7 Ω/ 300 米(1000 英尺)

  • 接线规格:0.4 至 2.5 mm²(AWG 21 至 14)

  • 接线:单芯或多芯

  • 最大长度:3000 米(10000 英尺)

  • 设备互连限制:

    • 公共 ZSI - OUT (Z1) 和输出 ZSI - OUT (Z2) 最多可连接 10 个上游设备。

    • 最多可将 100 个下游设备连接到公共 ZSI - IN (Z3) 和输入 ZSI - IN CR (Z4) 或 GF (Z5)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?