DOCA0221ZH-00

振动

ComPacT NS 设备已成功通过商业海事检查机构(比如 VeritasLloyd’s)要求的相关 IEC 60068-2-6 振动等级测试:

  • 2 至 13.2 Hz:振幅 ±1 毫米(±0.04 英寸)

  • 13.2 至 100 Hz:恒定加速度 0.7 g (0.25 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?