DOCA0221ZH-00

通讯系统维护

藉由通讯网络,通讯模块将数据传输到远程站点供各部门(例如,维护部门、管理部门、生产部门)使用。数据传输中断可能导致:

  • 因设备状态不明而造成生产损失

  • 因系统管理不当而造成财务损失

  • 诊断错误

需要定期检查通讯网络发送的指令(读、写、命令),以保持通讯系统的高度可靠性和可信度。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?