DOCA0221ZH-00

抽架与设备之间的滑动连接(适用于抽出式设备)

抽架与设备之间的滑动连接由两个部分组成:触点组和退出触点。触点组和退出触点之间的润滑有利于开展连接,能够降低摇进摩擦,从而避免损坏镀银表面。

润滑脂在一段时间之后会破损,因此必须定期更换。

滑动连接的预防性维护包括:定期去除润滑脂,然后施加 Schneider Electric 推荐类型的新润滑脂。

在亚硫(腐蚀性)气氛 (H2S/SO2) 中,必须使用硫脲溶液进行清洁,且必须使用指定的含氟润滑脂进行润滑。这类润滑脂可保护镀银触点和镀铜触点免遭硫化,从而避免导致触点上积聚硫化银或硫化铜。硫化银或硫化铜的绝缘特性会增大接触电阻,进而导致温升增大。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?