DOCA0221ZH-00

BCM ULP 通讯模块

下图显示了 BCM ULP 通讯模块(E1–E6 端子)到 ULP 模块的连接。

 
 

  1. Modbus 网络

  2. 以太网网络

  3. 断路器 ULP 线缆

  4. FDM121 显示器

  5. ULP 端接

  6. ULP 电缆

客户自备端子块

端子

描述

缆线颜色

E1

24 V

红色

E2

0 V

黑色

E3

棕色

E4

黄色

E5

A’ / Rx- D0

白色

E6

B’ / Rx+ D1

蓝色

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?