清洁
必须使用干布或刷子进行清洁。不得使用溶剂。避开机构的已润滑的部件,但电气触点上的润滑脂除外。
清洁建议:
-
非金属部件:
- 切勿使用溶剂、肥皂或任何其他清洁产品。仅用干布清洁。
-
金属部件:
-
尽可能用干布清洁。如果必须使用肥皂或任何其他清洁产品,请确保它不与非金属部件接触。
-
一般建议:切勿使用加压型清洁产品或者含溶剂(三氯乙烷或三氯乙烯)的产品(如 WD40)。
加压型清洁产品可能引起以下问题:
-
去除无法触及的润滑点上的润滑脂。这些区域的润滑为持续产品整个寿命期的一次性润滑,无法重新润滑。
-
未润滑的位置受到腐蚀。
-
因清洁产品施加的压力而导致损坏。
-
因触点区域中存在绝缘溶剂而导致温升。
-
消除特殊保护层。
-
塑料材料退化。