无线指示辅助装置
简介
无线指示辅助装置提供有关设备状态的远程和本地信息。
无线指示辅助装置在机柜内的位置,以及网关或 Panel Server 的设置,决定无线指示辅助装置的功能。无线指示辅助装置远程提供以下信息:
无线指示辅助装置的位置 |
提供的信息 |
---|---|
OF 插槽 |
分闸/合闸设备状态 |
SD 插槽 |
脱扣指示 |
SDE 插槽 |
电气故障指示 |
当在 SD 插槽中时,无线指示辅助装置可配置为本地指示断路器脱扣。状态 LED 为橙色灯闪烁,持续 8 小时。
无线指示辅助装置必须与网关或 Panel Server 配对。
无线指示辅助装置由内部电池供电。它发送通知以指示电池需要更换。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NNZ8882801。
描述
复位按钮
复位按钮让您能够:
-
访问设置模式以设置状态 LED 指示模式。
-
配对或取消配对无线指示辅助装置。
状态 LED
无线指示辅助装置上的状态 LED 提供以下信息:
-
调试和维护步骤帮助
-
无线指示辅助装置与网关或 Panel Server 之间的通讯状态
-
无线指示辅助装置的状态
-
断路器脱扣指示(当 LED 指示模式设置为 ON 时可用)。
调试
使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,调试无线指示辅助装置。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
通过以下任一种方式,将无线指示辅助装置置于配对模式:
结果:状态 LED 为橙色灯闪烁。无线指示辅助装置保持在配对模式下三分钟。 |
2 |
使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,将网关或 Panel Server 与无线指示辅助装置配对。 结果:状态 LED 呈绿灯闪烁,指示无线指示辅助装置已配对。 |
3 |
使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,配置无线指示辅助装置。 |
设置 LED 指示模式
将无线指示辅助装置的 LED 指示模式设置到 ON,以便在无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中时,本地指示脱扣。LED 指示模式出厂设置为 OFF。
按照以下步骤更改 LED 指示模式。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
按复位按钮。 结果:无线指示辅助装置唤醒。 |
2 |
在两秒钟内按复位按钮三次。 结果:无线指示辅助装置处于设置模式。如果 LED 指示模式设置为 OFF,则状态 LED 每两秒闪烁三次,如果 LED 指示模式设置为 ON,则每两秒闪烁六次。 |
3 |
按一次复位按钮,将 LED 指示模式从 OFF 更改为 On,或从 ON 更改为 OFF。 |
4 |
如要退出设置模式,请将复位按钮按住三秒钟。 注: 如果未按下复位按钮,则无线指示辅助装置在两分钟后退出设置模式。
|
更换内部电池
无线指示辅助装置在电池需要更换之前六个月发送通知。
有关备用电池的更多信息,请参阅 LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue。
按照以下步骤更换内部电池。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅 NNZ8882801Wireless Indication Auxiliary for MCCB 100-3200 A - Instruction Sheet。 |
2 |
顺时针旋转电池盖,将其拆下。 |
3 |
取出电池并回收。 |
4 |
按照电池仓中的标示,插入新电池。 |
5 |
将电池盖放回原位,并逆时针旋转将其锁定。 |
6 |
将无线指示辅助装置重新安装到其插槽中。 |
7 |
将断路器前盖放回原位。 |
更换无线指示辅助装置
按照以下操作取消无线指示辅助装置的配对,并在 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页中将其删除,然后更换无线指示辅助装置。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅 NNZ8882801Wireless Indication Auxiliary for MCCB 100-3200 A - Instruction Sheet。 |
2 |
通过将复位按钮按住至少 3 秒,然后再放开的方式,或者通过使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,来取消无线指示辅助装置的配对。 |
3 |
将新的无线指示辅助装置安装在其插槽中。 |
4 |
按照调试中的步骤,配对无线指示辅助装置。 |
5 |
将断路器前盖放回原位。 |