DOCA0221ZH-00

制造商预防性维护计划(每 5 年一次)

所有重大的预防性和纠正性维护工作都应由 Schneider Electric 售后支持部门开展。

部件

程序标题

工具

5 10 15 20 25
外壳

测量绝缘电阻。

电阻表

断路单元

测量每个电极的主触点的压降。

电阻表 + 注入单元

控制附件

控制附件的预防性更换。*

MicroLogic 脱扣单元

MicroLogic 更换。*

利用性能测试工具检查 DIN/DINF 脱扣

性能测试套件

抽架(可选)

检查连接/退出扭矩。

测力曲柄

通讯模块和附件

使用通讯网络测试设备控制、触点状态切换(OFSDSDE)以及光纤链路的工作。

Magicbox + RCU 软件

使用通讯网络进行测试:

  • 抽架位置触点的状态切换

  • BCM ULPIO 模块之间的地址同步

  • BCM 地址的强制复制。

Magicbox + RCU 软件

使用通讯网络测试 MicroLogic 的数据写入。

Magicbox + RCU 软件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?