DOCA0221ZH-00

概述

本地和远程指示提供可能的脱扣原因信息。尤其是,MicroLogic 脱扣单元特有的指示能够高度可靠地指示故障原因(请参见MicroLogic 脱扣单元用户指南)。

这些原因有多种类型:

  • 装置中的故障

  • 事故故障

  • 故意脱扣

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?