存放较长一段时间后的维护
存放条件
设备必须存放在干燥通风的房间中,不受雨淋、水和化学制剂的影响。
例如,它们必须受到良好的防尘、防碎石、防油漆保护。
如果存放时间较长,室内的相对湿度必须控制在 70% 以下。
存放条件:
-
不带脱扣单元的设备:-40 °C 至 +85 °C(-40 °F 至 185°F)
-
带脱扣单元的设备:-25 °C 到 +85 °C(-13 °F 到 185°F)
设备存放时必须处于分闸 (OFF) 位置,储能弹簧应释能。
检查和维护
在存放较长一段时间后,并且如果满足上述条件,则必须开展以下检查,以确保正确的设备运行:
存储 ≤ 2 年
对以下子组件执行第二年和标准最终用户预防性维护计划:
-
机构
-
设备锁和抽架锁
-
抽架(可选)
存储 > 2 年
对以下子组件执行第五年诊断和标准最终用户和制造商预防性维护计划:
-
机构
-
控制附件
-
设备锁和抽架锁
-
抽架(可选)
如果设备存放在恶劣条件(高温、腐蚀性气氛)中,则必须:
-
检查金属部件(锌)和铜部件(银涂层 (Ag)、或者锡 (Sn))的表面状况。
-
检查设备和抽架的润滑情况。