DOCA0221ZH-00

对于安装在配电盘中的设备而言的有利条件

如果满足下列全部条件,则这两种预防性维护的周期可延长一倍。

唯一的例外是建议在第五年进行的检查计划。

对于安装在配电盘中的设备而言的有利工作和环境条件

温度

配电盘外的年平均温度 <25 °C (77 °F)(Ti*)。设备安装在空调房中或者通风良好的机柜中。

工作负载

< In 的 50%(全天运行 8 小时或 24 小时)

相对湿度

< 50%

腐蚀性气氛

设备安装在 3C1 类环境中或者能够营造有利条件的封闭房间(配有空调和空气净化设备)中。

含盐环境

灰尘

可以忽略

设备安装在配有过滤器的配电盘或者通风良好的 IP54 机柜中

振动

取决于条件的示例:

  • 正常条件下:储能时间检查 = 2 年

  • 有利条件下:储能时间检查 = 2 x 2 = 4 年

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?