DOCA0221ZH-00

使用一到三个挂锁进行锁定

使用锁扣直径为 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸)的挂锁。

步骤

操作

1

设备位于退出位置。

2

拉出挂钩。

3

插入挂锁的锁扣(直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))。

注: 挂锁需自备。

4

无法插入摇进摇出手柄。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?