DOCA0221ZH-00

H:检查无线设备与网关或配电盘服务器的配对

检查与网关或配电盘服务器的无线通讯是否正常:

  • 对于 PowerTag Energy,每次发送数据时(缺省情况下,每 5 秒发送一次),LED 都会绿灯闪烁。

  • 对于无线指示辅助装置,每次发送数据时(每 8 小时发送一次或状态更改时发送),LED 都会绿灯闪烁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?