DOCA0221ZH-00

指示辅助装置

  • 指示触点

    ON/OFF 触点指示主触点 (OF) 的位置。

    此信息让远程操作员能够在必要时做出应对。不正确的指示可能导致错误的设备运行。

  • 无线指示辅助装置

    无线指示辅助装置提供有关断路器状态的远程和本地信息。

    无线指示辅助装置在机箱内的位置,以及网关或配电盘服务器的设置,决定无线指示辅助装置的功能。

不正确的触点性能可能缘于振动、腐蚀或异常温升。

预防性维护包括根据触点位置定期检查触点动作或隔离是否正确。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?