DOCA0188ZH-03

脱扣、故障和维护事件下的报警

简介

脱扣、故障和维护事件下的报警始终处于活动状态。它们可以通过以下方式来访问:

  • 使用通讯网络

  • FDM121显示器上

可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件将特定报警分配给 SDx 模块输出。

报警设置

脱扣和故障事件下的报警功能是固定的,无法修改。

可以通过以下方式修改两个维护报警(OF 操作溢出计数器阈值和合闸命令计数器阈值)的功能:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

报警优先级

为每个报警分配优先级:

  • 高优先级

  • 中等优先级

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?