DOCA0188ZH-03

使用带有 ComPacT NSX 断路器的 ZSI 功能

描述

MicroLogic 56 脱扣单元支持 ZSI。下图说明如何将信号线连接至脱扣单元:

Q1 上游断路器

Q2 要接线的断路器

Q3 下游断路器

Z1 ZSI-OUT 源

Z2 ZSI-OUT

Z3 ZSI-IN 源

Z4 ZSI-IN ST 短延时保护

Z5 ZSI-IN GF 接地故障保护(MicroLogic 6

输出 Z3Z4Z5 仅适用于 ComPacT NSX400/630 断路器。

使用 ZSI 的脱扣单元的短延时和接地故障保护时间延迟设置 (MicroLogic 6) 必须符合选择性协调的相关规定。

连接原理

下图显示了用于设备连接的选项:

保护

连接图

接地故障和短延时保护 (MicroLogic 6)

将下游断路器 Q2 上脱扣单元的输出 Z2 连接到上游断路器 Q1 上脱扣单元的输入 Z4Z5

短延时保护

  • 将下游断路器 Q2 上脱扣单元的输出 Z2 连接到上游断路器 Q1 上脱扣单元的输入 Z4

  • 短路输入 Z3Z5

接地故障保护 (MicroLogic 6)

  • 将下游断路器 Q2 上脱扣单元的输出 Z2 连接到上游断路器 Q1 上脱扣单元的输入 Z5

  • 短路输入 Z4Z3

注: 下游不使用 ZSI 时,短接输入 Z3 Z4Z5。如果不按照此原理进行连接,则会抑制短延时设置和接地故障保护时间延迟。

多源配电

如果上游安装有多个断路器(如多源配电),此原理同样适用。

将下游断路器连接到上游相邻安装的所有断路器:

  • 将所有公共端(输出 Z1/输入 Z2)相互连接。

  • 将输出 Z2 同时连接到上游安装的所有断路器脱扣单元的输入 Z3Z4Z5

注: 关于使用的各个源,管理此配置不需要对要控制的 ZSI进行任何额外延迟。

连接线的特性

下表列出了设备间信号线的特性:

特性

阻抗

50 Ω,每 300 m

最大长度

300 m

电缆类型

屏蔽绞合线(Belden 8441 或同等)

允许的导体截面积

0.4-1.5 mm2

输入 Z3、Z4 和 Z5 互连限制(至下游设备)

15 个设备

输出 Z1 和 Z2 互连限制(至上游设备)

5 个设备

注: 在使用 ZSI 将 ComPacT NSX 断路器与 MasterPacTComPacT NS 断路器相连时,通过 MasterPacTComPacT NS 断路器向电路中添加 RC 滤波器(部件号 LV434212)。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ENComPacT NSX & NSXm 目录

下图显示了 RC 滤波器(部件号 LV434212)的连接。

ZSI 功能测试

使用软件 EcoStruxure Power CommissionService Interface 测试 ZSI 的连接和操作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?