DOCA0188ZH-03

功率测量

简介

MicroLogic 脱扣单元可计算进行功率管理需要的电量:

  • 以下功率的瞬时值:

    • 有功功率(总 Ptot 和各相的功率),单位为 kW

    • 无功功率(总 Qtot 和各相的功率),单位为 kVAR

    • 视在功率(总 Stot 和各相的功率),单位为 kVA

    • 基波无功功率(总 Qfundtot 和各相的功率),单位为 kVAR

    • 失真功率(总 Dtot 和各相的功率),单位为 kVAR

  • 上述各个功率的最大值和最小值

  • 总 Ptot、Qtot 和 Stot 功率的 demand值和峰值

  • cos ϕ和功率因数 (PF) 指标

  • 负载的运行象限和类型(超前或滞后)

所有这些电量都实时计算得到,它们的值每秒更新一次。

功率测量的原理

MicroLogic 脱扣单元利用电流和电压的 rms 值计算功率值。

计算原理基于:

  • 功率的定义

  • 算法取决于脱扣单元的类型(4 极或 3 极)

  • 功率符号的定义(断路器是从顶部还是底部供电)

计算算法

基于功率定义的计算算法在具体的主题中进行了说明。

计算最多采用十五次谐波。

3 极断路器、4 极断路器

计算算法取决于中性线导体上有无电压测量装置。

4 极或 3 极(带 ENVT):3 功率计法

3 极(不带 ENVT):2 功率计法

在采用了中性线电压测量时(4 极或 3 极断路器带有 ENVT 选项),MicroLogic 脱扣单元通过在下游使用 3 个单相负载来测量功率。

在不采用中性线电压测量时(3 极断路器),MicroLogic 脱扣单元测量功率的方法为:

  • 使用来自两相(I1IC)的电流以及这两相各自相对于第三相的复合电压(VABVBC

  • 假设(通过定义)中性线导体上的电流为零:

计算的功率 Ptot 等于:

计算功率 Ptot(等于 PW1 + PW2):

下表列出了测量选项:

方法

3 极断路器,非分布式中性线

3 极断路器,分布式中性线

3 极断路器,分布式中性线,带 ENVT选项

4 极断路器

2 功率计

(1)

3 功率计

(1) 一旦中性线上有电流循环,则测量不正确。

3 极断路器,分布式中性线

如要激活采用分布式中性线的 3 极断路器上的 ENVT选项,必须:

  • ENVT选项至中性线导体连接一根导线。

  • 利用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护) 或者通过使用通讯网络发送设置命令 (受密码保护) 的方式,来声明 ENVT 选项。

注: 若仅声明ENCT选项,并不会得到正确的功率计算。必须将来自 ENVT的导线连接至中性线导体。

功率符号和运行象限

通过定义,有功功率:

  • 在被用户消耗时(即,在设备作为接收器时),带符号 +。

  • 在被用户提供时(即,在设备作为发电机时),带符号 -。

通过定义,无功功率:

  • 在电流滞后于电压时(即,在设备为电感性(滞后)时),具有与有功电能和功率相同的符号。

  • 在电流超前于电压时(即,在设备为电容性(超前)时),具有与有功电能和功率相反的符号。

因此,这些定义可确定 4 个运行象限(Q1Q2Q3Q4):

注: 功率值:
  • 在通讯时(比如,在读取 FDM121显示器时),带有符号。

  • MicroLogic LCD 显示器上显示时,不带符号。

顶部馈电连接或底部馈电连接

ComPacT NSX断路器可以从顶部(标准方式,被视为缺省位置)或从底部连接到电源:通过断路器的电力的功率符号取决于连接类型。

注: 缺省情况下,MicroLogic 脱扣单元将通过顶部馈电式断路器(负载从底部连接)的电力的功率符号标记为正号。

底部馈电式断路器的功率必须为负号。

通过以下方式修改功率符号参数:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?